HyperTransport®

ÜBERSICHT

HyperTransport® ist eine international anerkannte Körperschaft für die Entwicklung von Standards mit Schwerpunkt auf offene Protokolle, die es Designern von Rechensystemen ermöglichen, die Gesamtleistung zu verbessern.

Hypertransport Logo

HyperTransport® ist eine hochmoderne, paketbasierte, skalierbare Punkt-zu-Punkt-Verbindungstechnologie mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz, die zwei Prozessoren miteinander, Prozessoren mit Coprozessoren und Prozessoren mit I/O- und Peripheriesteuerungen verbindet.

Sein hocheffizientes Protokoll macht es zur idealen Wahl als Chip-zu-Chip-, Board-zu-Board- und Gehäuse-zu-Gehäuse-Hochleistungsverbindung, die erfolgreich in einer breiten Palette von Verbraucher-, kommerziellen und geschäftskritischen Applikationen eingesetzt wird, darunter Gaming-Systeme, eingebettete Designs, Netzwerkausrüstung, PCs, Workstations, Server und Supercomputer.

Steckverbinder

HT3 Kabelkonfektionssystem (HDLSP Produkt)

Das HT3-Kabel und Steckverbinder erfüllen die Anforderungen der Vereinigung für ein kompaktes I/O-Highspeed-System der nächsten Generation, das für anspruchsvolle Umgebungen innerhalb der Ausrüstungsrahmen optimiert ist. Vorrangig ermöglicht das Design engste Seiten- und Übereinanderstapelung und damit die höchste mögliche Dichte in einer Box oder einem Rahmen.

HT3 Kabelkonfektionssystem

HT Mezzanin-Steckverbinder (SEARAY™)

Die Spezifikation für Mezzanin-Steckverbinder von HyperTransport erfordert die Board-zu-Board-Steckverbinder SeaRay von Samtec. Diese werden weitläufig in kompakte Highspeed-Anwendungen eingesetzt und sind ideal für interne HyperTransport-Mezzanine. Die Steckverbinder sind in unterschiedlichen Höhen erhältlich und stellen Systemdesignern eine vielseitige Plattform für ihre Mezzanin-Anforderungen bereit.

SeaRay Steckverbinder

HyperTransport® HTX Steckplatz-Steckverbinder (PCIE-Steckplätze)

Die Verwendung von älteren PCIE-Kartensteckplätzen ist eine weitere Strategie für den Einsatz von HyperTransport®.

PCIE-Steckplätze

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...