JIIA, CoaxPress-Standards

Die Japan Industrial Imaging Association (JIIA) ist eine in Japan ansässige Organisation, die die technologische Innovation der industriellen Bildgebung anführt. JIIA fördert eine globale Gemeinschaft für Organisationen, die sich mit der industriellen Bildgebung befassen, und trägt so zur weltweiten Entwicklung von Standards und Produkten für die industrielle Bildgebung bei.

Da japanische Industrieunternehmen ein breites Marktspektrum abdecken, ist JIIA einzigartig positioniert, um als führender Entwickler von industriellen Bildgebungstechnologien zu agieren. Zu den Kategorien gehören Industriekameras, Eingabegeräte, Bildverarbeitungsgeräte, Bildverarbeitungssoftware, optische Instrumente, Beleuchtungssysteme sowie Mess- und Analysegeräte.

 

CoaXPress 2.0

CoaXPress (CXP) ist der weltweit führende Standard für Hochgeschwindigkeits-Bildgebung in professionellen und industriellen Bildgebungsanwendungen wie maschinelles Sehen, medizinische Bildgebung, Life Sciences, Broadcast und Verteidigung.

CoaXPress ist eine Schnittstelle zur Anbindung von Kameras an Frame Grabber. Sie kombiniert die Einfachheit des Koaxialkabels mit modernster Hochgeschwindigkeits-Serielldatentechnologie und ermöglicht bis zu 12.5 Gbit/s Datenrate pro Kabel, plus Gerätesteuerung und Stromversorgung im selben Kabel.

CoaXPress ist eine skalierbare Punkt-zu-Punkt-Schnittstelle. Das physische Medium zwischen Kamera und Framegrabber ist 75 Ω-Koaxialkabel.

Samtec hat eine große Auswahl an konformen CoaXPress 2.0 HD-BNC 75 Ω-Anschlüssen und Komponenten.

CoaXPress-Logo
HDBNC RF
HDBNC RF-Kabel

CoaXPress Optische Schnittstelle

Um den bestehenden Standard zu ergänzen, hat die JIIA Richtlinien für optische Schnittstellen definiert, die eine optische Medienschnittstelle verwenden, um zwischen dem Gerät und dem Host über bestehende Protokolle zu kommunizieren. Samtec adressiert diesen Bedarf durch ein eigenes ECUO FireFly™-Modul, das als Verbindungslösung zwischen dem elektrischen Modul und dem optischen Buchsenadapter dient.

ECUO FireFly

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...