Virtex UltraScale+ FPGA VCU118

Xilinx® Virtex® Ultrascale+ FPGA VCU118開発キット対応のSamtec製品

FMC+ Activeループバックカード:このループバック メザニンカードはXilinx®のVCU118開発キットに含まれており、Xilinx® UltraScale+ VCU118開発ボードと併せて使用する設計になっています。このループバックカードの機械的設計は、VITA 57.4シングル幅メザニンカードの長型をベースとしています。FMC+開発環境をサポートするスタンドアロン製品としてSamtecからご購入いただくことも可能ですが、その場合はSamtecのアルミ製フェイスプレート装着Flyover® QSFP28 Twinaxケーブル アッセンブリー(HDR-193805-01-ECUE)と併せてのみのご提供となります。

REF-194194-01(FMC+アクティブ ループバックカード)
vcu118

FMC+コネクター:SamtecのSEARAYハイスピード アレーシステムをベースとしたFMC+コネクターは、FMC+キャリアカードおよびドーターカード用の560 I/Oハイスピード アレー コネクターです。

ASP-184329-01(VCU118ボード上のFMC+ソケットコネクター)

ASP-184330-01(FMC+アクティブ ループバックカード上のFMC+ターミナルコネクター)

FMCコネクター:SamtecのSEARAYハイスピード アレーシステムをベースとしたFMCコネクターは、FMCキャリアカードおよびドーターカード用の400 I/Oハイスピード アレーコネクターです。

ASP-134486-01(VCU118ボード上のFMCソケットコネクター)
ASP-134488-01(FMCループバックカード上のFMCターミナルコネクター)

FireFly概要:Samtec FireFly Micro Flyover System™は、ハイパフォーマンスFireFly銅TwinaxケーブルまたはFireFlyアクティブ光モジュールのいずれかを使用して任意のミッドボードポジションからシグナルを発信できる、初のボックス内インターコネクトシステムです。このFlyover®設計手法は、損失の多いPCBやビア、その他コンポーネントを使用してハイスピードシグナルをルーティングする従来のアーキテクチャーの制限を取り除き、ボードを介して28 Gbpsのシグナルをルーティングするという課題に対して高コスト効率でハイパフォーマンスなソリューションを提供します。

課題:

次世代のスピードにおけるPCBでの伝達距離:

vcu118バンド幅
解決策:

シグナルインテグリティを強化する、Flyover®ソリューションをベースとしたSamtec Twinaxケーブルまたは光ファイバー。

Samtecの革新的なFlyover®ソリューションにより、損失の多いPCBを介さずに重要なハイスピードデータを送信します。

twinaxチャート

FIREFLYの特徴

  • 損失の多いPCBを介さずにデータを送信することにより、ボードのレイアウトを簡素化し、シグナルインテグリティを強化
  • コンパクトなサイズでICの近くに配置できるため、ドライブの電圧を下げ、電力消費量を削減
  • 同じコネクターシステムを用いて銅と光の互換を可能にしたFireFlyを採用
  • イーサネット、InfiniBand®、ファイバーチャネル、PCI Express®を含むHPCプロトコルとすべてのデータセンターをサポートするFireFlyシステム
  • 内蔵型ヒートシンクにより熱動作状態を最適化
  • 容易な挿入/抜去によるシンプルなアッセンブリープロセス
  • 設計者のニーズに合わせてFireFly銅ケーブルの反対側に適用できる多くの「エンド2」オプション(FireFly、ダイレクトコネクト、ダイレクトアタッチFlyover QSFP28
  • 設計者のニーズに合わせてFireFly光ケーブルの反対側に適用できる各種「エンド2」オプション(FireFly、MTP、連動型MT)

FIREFLYコネクター:Samtecは、28 Gbpsのパフォーマンスを最適化し、FireFlyコネクターシステムの容量を最大56 Gbpsまで拡張する第2世代のUEC5エッジカード ソケットコネクターを提供します。

UEC5-019-2-H-D-RA-1(VCU118ボード上のFireFlyエッジカード ソケットコネクター)
UCC8-010-1-H-S-1-A(VCU118ボード上のFireFlyポジティブラッチング レセプタクルコネクター)
ucc8 uec5セット

FIREFLY TWINAXケーブル アッセンブリー:VCU118キットに含まれるFireFlyループバックケーブル アッセンブリーは、28 Gbpsのハイスピード検証に使用します。Samtecでは、標準構成とカスタム構成のFireFly Twinaxケーブル アッセンブリーを各種「エンド2」オプションとともに提供しています。

HDR-190945-01-ECUE(VCU118キットに含まれるFireFlyループバック ケーブル アッセンブリー)

今すぐ見る
 ビデオ Demonstration of Samtec's FMC+ Loopback Card in the VCU118 Kit

今すぐ見る
 ビデオ Demonstration of FireFly™ Copper Cable 6' Loopback in the VCU118 Kit

firefly twinaxケーブル アッセンブリー

FLYOVER® QSFP28 TWINAXケーブル アッセンブリー:ダイレクトアタッチFlyover® QSFP28ケーブル アッセンブリーは、10インチを超える長さのケーブルにおいて、PCBを介さずに28 Gbpsハイスピード シグナルを伝送し、シグナルインテグリティの向上と保持を可能にします。

Samtecでは標準構成とカスタム構成のFlyover® QSFP28ケーブル アッセンブリーを提供しています。

HDR-193805-01-ECUE(FMC+アクティブ ループバックカード上でのFlyover® QSFP28からFireFlyへのケーブル アッセンブリー)

今すぐ見る
 ビデオ Demonstration of Samtec's FQSFP Cable in the VCU118 Kit

hdr断面図

FIREFLYアクティブ光ケーブル アッセンブリー:Xilinx® VCU118開発ボードは、Samtec FireFly光x4 28G Micro Flyover®を同じFireFlyコネクターシステムのファンシンクとともにローンチする機能を備えています。このECUO製品ミッドボード光システムはVCU118キットに含まれていませんが、Samtecよりご購入いただけます。x4二方向設計で最大28 Gbpsのパフォーマンスを実現。またSamtecでは、標準構成とカスタム構成、および最大100メートルまでの各種長さのFireFlyミッドボード光システムを提供しています。

REF-193848-01(VCU118で使用できるSamtecのFireFly光x4 28G部品のオプションあり)

今すぐ見る
 ビデオ Demonstration of Samtec's FireFly Optical Cable in the VCU118 Kit

vcu118ボード

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...