特性評価&開発キット

特性評価&開発キット

Samtecが設計した評価&開発キットは、インターコネクト設計プロセスの簡素化と市場投入までの時間短縮を実現する手段を、愛好家や自己修理に挑戦する人、専門技術者に等しくもたらします。Samtecは業界で最も包括的なインターコネクト評価・開発ツールのセットを提供します。

Samtec Evaluation & Development Kits

詳細はビデオをご覧ください。

SI評価キット:
Board-to-Board

SI評価キット:ボード・ツー・ボード

Samtecボード・ツー・ボードSI評価キットは、Samtecの人気の高いボード・ツー・ボード コネクター製品の多くをテストするシステム設計者とSIエンジニアに使いやすいプラットフォームを提供します。

SI評価キット:
ケーブル

SI評価キット:ケーブル

Samtecケーブル アッセンブリーSI評価キットは、Samtecの人気の高いケーブル アッセンブリー製品の多くをテストするシステム設計者とSIエンジニアに使いやすいプラットフォームを提供します。

オプティクス / FPGA
キット

オプティクス / FPGAキット

Samtecでは、 ラボ環境におけるリアルタイムの開発およびテストに向けたFMC、FMC+、光モジュール評価キットの幅広い製品ラインを提供しています。

精密RF/アナログオーバー
Array™評価キット

コンポーネント キット

Samtec RF評価キットは、Samtec 精密RFインターコネクトをテストするための使いやすいプラットフォームをRFエンジニアに提供します。

Samtec Analog Over Array™評価キットは、従来のメザニンコネクタを経由するアナログ/RF信号をテストするためのリファレンス設計です。

Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...