Flyover® QSFP电缆系统、外壳和散热器

Flyover® QSFP电缆系统、外壳和散热器

直连Flyover® QSFP电缆组件通过超低偏斜双芯电缆传输关键的高速信号,以改善信号完整性并扩展传输距离。


系列概述

fqsfp dd level2

Samtec的Flyover® QSFP系统通过低损耗、超低偏斜双芯电缆传输关键高速信号,而不是昂贵、高损耗的PCB,可改善信号完整性和架构灵活性。这一超高密度设计包含了通过压接端子的边带信号来帮助增加气流,并且多种“终端 2”选项可以最大化设计灵活性。

Flyover® QSFP电缆系统浏览器

fqsfp浏览器

特色

概述

双芯Flyover技术视频

系统特性

Flyover® QSFP

  • 4通道(x4双向,8差分对)
  • 合计高达400 Gbps (112 Gbps PAM4)
  • 兼容MSA QSFP可插拔接口
  • 支持PCIe® 6.0

双密度Flyover® QSFP

  • 8通道(x8双向,16差分对)
  • 合计高达400 Gbps (56 Gbps PAM4)
  • 前部到前部对接,可实现最大密度
  • 向后兼容QSFP模块
  • 支持PCIe® 6.0

800G双密度Flyover® QSFP

  • 8通道(x8双向,16差分对)
  • 合计高达800 Gbps (112 Gbps PAM4)
  • 前部到前部对接,可实现最大密度
  • 向后兼容QSFP与QSFP-DD模块
  • 支持PCIe® 6.0
qsfp 56gbps
112 gbps pam4
fqsfp mec5
  • 本地化压接控制和电源端子消除了对辅助电缆和连接器的需求
  • 边带信号通过压接端子布线以增加气流
FQSFP边带
FQSFP DD边带
  • 可将一排或两排端子直接焊接到电缆上
  • 通过消除转换板及其可变性,改进了信号完整性
  • 实现更微小的容差
FLYOVER® QSFP28剖面图
FLYOVER® QSFP28剖面图

Samtec的独家共挤式低损耗双芯电缆技术消除了单挤介质双轴电缆的性能限制和不一致性,改进了信号完整性、增加了带宽和覆盖范围。

  • 尤其适用于28-56+ Gbps应用
  • 信号导体之间的紧密耦合
  • 超低偏斜双芯光缆 < 3.5 ps/meter
  • Samtec的Flyover®系统
fqsfp dd产品功能

Samtec的Flyover®设计为终端选项提供了灵活性,可创建高速应用特定解决方案以满足下一代速度。Flyover® QSFP系统包含许多终端2选项,其中包括:

技术数据


优势

fqsfp dd散热

机械
概述

fqsfp机械概览

协议
支持

fqsfp dd协议

技术
数据

fqsfp dd技术数据

下载和资源

资料

视频

用于Xilinx VCU118开发套件的Samtec FQSFP电缆

产品

FQSFP

Flyover® QSFP电缆系统

特色
  • 4通道(x4双向,8差分对)
  • 合计高达400 Gbps (112 Gbps PAM4)
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1 capable
  • 兼容所有MSA QSFP可插拔接口
  • 30或34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆
  • 改善信号完整性并增加更高数据速率下的信号路径长度
  • 压接尾部设计向PCB提供低速信号和电源
  • FQSFP评估板在售
Flyover® QSFP电缆系统

FQSFP-DD

双倍密度Flyover® QSFP电缆系统

特色
  • 8通道(x8双向,16差分对)
  • 合计高达800 Gbps (56 Gbps PAM4)
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1 capable
  • 向后兼容QSFP模块
  • 前部对前部对接,可实现最大密度
  • 多种终端2选项
  • FQSFP-DD评估板在售
双倍密度Flyover® QSFP电缆系统

FQSFP-D8

800G双密度Flyover® QSFP

特色
  • 8通道(x8双向,16差分对)
  • 合计高达800 Gbps (112 Gbps PAM4)
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1 capable
  • 34 AWG, 92 Ω超低偏斜双芯电缆
  • 前部对前部对接,可实现最大密度
  • 向后兼容QSFP与QSFP-DD模块
800G双密度Flyover® QSFP

QSFPC

Flyover® QSFP外壳

特色
  • 支持一或两个端口设置
  • 用于EMI面板保护的弹簧触片
  • 散热器可单独购买
  • 可选光管
  • 设计用于FQSFP电缆组件
Flyover® QSFP外壳

QSFPC-DD

双倍密度Flyover® QSFP电缆系统外壳

特色
  • 支持一或三个端口设置
  • 用于EMI面板保护的弹簧触片
  • 散热器可单独购买
  • 设计用于FQSFP-DD电缆组件
双倍密度Flyover® QSFP电缆系统外壳

QSFPC-D8

800G Flyover® QSFP双密度外壳

特色
  • 支持一或两个端口设置
  • 完全优化的弹簧触片,可实现最佳EMI面板保护
  • 散热器可单独购买
  • 设计用于FQSFP-D8电缆组件
800G Flyover® QSFP双密度外壳

HS-QSFP

Flyover® QSFP散热器

特色
  • 插脚式
  • 多种高度,以适应具体应用
  • 可选光管
  • 设计用于QSFPC外壳
Flyover® QSFP散热器

HS-QSFP-DD

双倍密度Flyover® QSFP电缆系统散热器

特色
  • 插脚式
  • 多种高度,以适应具体应用
  • 设计用于QSFPC-DD外壳
双倍密度Flyover® QSFP电缆系统散热器

HS-QSFP-D8

800G Flyover® QSFP双密度散热器

特色
  • 拉链式鳍片可优化散热
  • 多种高度,以适应具体应用
  • 设计用于QSFPC-D8外壳
800G Flyover® QSFP双密度散热器

LP-FQSFP

Flyover® QSFP光管

特色
  • 1, 2和4端口配置
  • 指示每个端口的位置
  • 设计用于HS-QSFP散热器
Flyover® QSFP光管

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...