在标准领域中,规范被分为三个递进级别:企业标准、事实标准和行业标准。当设计要素在全公司范围内被采用时,则可达到公司标准。事实标准通常是在企业标准中发展而来,作为同一个行业的解决方案(比如在Android手机中使用微型USB接口)。
行业标准是由一些参与方制定的正式规范,以缩小精确应用的差异。其目的是提高兼容性、性能和效率。实现这些目标需要在不同的参与方群体中达成共识,因此,需要更多的调查研究和时间。
作为一家连接器公司,Samtec提供可与许多类型硬件和软件进行交互的产品。这促使我们需要遵守各类行业标准。我们参与的大多数行业标准主要涉及:
点击此处下载行业标准快速参照。
本节主要讨论各种有关计算应用方面的标准。为实现最佳的数据速率,嵌入式计算系统依赖于现代互连架构。Samtec提供各种高速互连方案来满足这些需求。
行业标准 | 描述 | ||
---|---|---|---|
HSMC |
Intel® HSMC定义了高速夹层卡接口的电气和机械性能。该规范对夹层卡与主板之间的通信和连接进行了标准化。 |
||
PC/104 |
PC/104™联盟成立于1992年2月,基于使台式计算机技术适应嵌入式应用的愿景。PC/104™虽然小巧,但设计简单而优雅,同时在地面和空间提供坚固耐用的性能。PC/104™技术将过去技术的成功与未来创新的信心融为一体。 |
||
PICMG |
PICMG公司和组织联盟继续合作,开发用于高性能电信、军事、工业和通用目的的嵌入式计算应用的开放标准。已开发的关键标准系列包括CompactPCI®、MicroTCA®、COMExpress®、COM-HPC™等。 |
||
PISMO |
与平台无关的存储模块PISMOTM规格解决了有关寻找移动设备最佳IC组合的问题。PISMOTM标准提供了方便、可互换的内存测试板。通过实现更短的设计周期和更快的上市时间,PISMOTM板可大幅降低设计的复杂性。 |
||
SFF-SIG |
SFF-SIG(小型特殊兴趣小组)是一个标准系列,主要致力于模块化嵌入式计算机和控制器的开发。 在定义单板系统和COM(计算机模块)外形时,许多SFF-SIG规范都使用经过验证的接口,如PCI Express®和USB。 |
||
SNIA® |
SNIA-TA-1002定义了可达到112 GTps PAM4操作性能的非屏蔽、输入/输出卡缘连接器和对接卡接口。根据带宽需求,这款连接器可配备56、84或140个端子,并可配置为直式、直角、边缘安装和正交应用。 |
||
SOSATM |
C5ISR(指挥、控制、通信、计算机、网络、情报、监视和侦察)等政府机构目前的能力受到模块化设计不足、翻新单片系统的挑战以及大量测试要求的阻碍。这导致正确装备战斗机需要更长的交付时间和更高的成本。 为了更好地解决这些问题,并为硬件和软件系统组件创建传感器解决方案,形成了传感器开放系统架构(SOSA™)。SOSA™的目标是降低开发和集成成本,缩短部署新传感器功能的时间。这是通过利用成熟的现有行业标准来实现的,例如VITA。 |
||
VITA |
VITA成员共同致力于定义和开发关键计算机总线、电路板和体系规范,如VME总线,PCI夹层卡(PMC),VXS,VPX和FMC等等。VITA于1984年成立以来,形成了近100个工作团队,开发了对于全世界关键嵌入式系统设计师来说尤为重要的各项规范和标准。体系覆盖从医学成像到太空发射控制,从半导体加工到国防系统,无一不依托基于VITA技术打造的产品。 |
传输协议是目前最流行的核心标准,用于支持集成处理器之间的通信。各种支持性I/O子系统扩展了应用范围,包括外部设备。协议和I/O共同确保了可靠的传输性能,这对当今的计算系统至关重要。
行业标准 | 描述 | ||
---|---|---|---|
COBO |
该COBO(板载光学元件联盟)的子规范定义了COBO合规板 (CCB) 的特性,它用于COBO网络设备的电气和光学测试。CCB包括主机合规板 (HCB) 和模块合规板 (MCB),它们均支持400GAUI-8 C2M接口。 |
||
CXL® |
Samtec是CXL®联盟的荣誉成员,该联盟是一个致力于推动Compute Express Link® (CXL) 技术发展的行业标准组织。CXL是一种高速互连技术,利用主机处理器与加速器、内存缓冲器和智能I/O等设备之间的高带宽、低延迟连接,提供一致性和内存语义。 |
||
HT3 |
HyperTransport®联合会是一家国际公认的标准制定组织,致力于编制开放标准协议,帮助计算系统设计人员提高整体性能。 |
||
IEEE |
IEEE(电气和电子工程师协会)及其成员,通过其在超过160个国家的423,000名成员及这些成员高度引用的出版物、会议、技术标准以及专业和教育活动,激励全球社会创造更美好的明天。IEEE是全球工程、计算和技术信息的可信赖“声音”。 |
||
JIIA / CoaXPress® |
日本工业成像协会 (JIIA) 是一家总部设在日本的组织,旨在领导工业成像技术创新。JIIA为与工业成像相关的组织推广全球社区,从而促进全球工业成像标准和产品的开发。 |
||
PCI Express® |
PCI Express®标准定义了串行扩展总线和驱动快速、高效的点对点传输所需的组件的协议和物理规范。PCIe®总线是从笔记本电脑到服务器以及其他高性能系统的计算机通信标准。 |
||
SFP |
SFP/SFP+(小型可插拔式)是一种可热插拔的紧凑型光学模块收发器,常用于电信和数据通信应用。 |
||
SATA |
串行AT附件 (SATA) 是一种计算机总线接口,可将主机总线适配器连接到大容量存储设备。其中包括硬盘、光盘和固态驱动器。 |
||
SMPTE |
自1916年以来,SMPTE(电影和电视工程师协会®)一直在推动着媒体和娱乐领域的许多重大进步。 从彩色电视到8k UHD视频,SMPTE的工作每天都影响着我们所有人。SMPTE拥有超过7000名成员,从成像专家到学生,他们继续开发着对电影和电视发展至关重要的标准。 |
||
USB |
USB (通用串行总线) 是市场上最常见的行业标准之一。其应用不同于连接器和电缆规格、连接协议以及外围设备的电源。 |
从相对简单的操作到复杂的数据分析,测试、调试和编程的过程可以有很大不同。为帮助完成这些工作,制定了各种物理标准,以提供较高的处理能力和兼容性,同时保持最少的主板固定元件和端子输出。
行业标准 | 描述 | ||
---|---|---|---|
Arm® |
Arm® RealView硬件平台适用于架构和CPU评估、硬件和软件设计以及ASIC仿真。 |
||
JTAG |
Joint Test Action Group(也称为JTAG)是IEEE标准1149.1的常用名。此标准为测试板级互连器定义了一种特殊方法,这种方法也称为边界扫描。简言之,JTAG的建立初衷是测试常见问题,但后来已经成为一种配置设备的方式。JTAG硬件可以解读五个不同信号的信息:TDI(测试数据输入)、TDO(测试数据输出)、TMS(测试模式选择)、TCK(测试时钟)和TRST(测试报告 - 可选)。 |
||
Nexus 5001 |
IEEE-ISTO 5001™-1999,针对全球嵌入式处理器调试接口的Nexus 5001™论坛标准,是开放型行业标准,为嵌入式处理器的软件开发和调试提供通用接口。 |
||
Power.org |
Power Architecture最初是由IBM在1980年代早期开发的。Power Architecture技术在很多应用中使用,覆盖从消耗性电子产品到超级计算机。在POWER.org的促进下,最近采纳的高速信号协议要求应进行新的研究,研究如何有效进行连接器布线和调试、开发新电缆以及能够解决现有问题的整体成本效益解决方案。 |
开发人员很清楚地意识到对基于硅晶片的平台的设计需求不断发展。大多数人面临的挑战是如何平衡性能需求的增加和常见问题,如尺寸、功耗、上市时间和成本。一个流行的解决方案是利用FPGA技术来代替专有硅晶片。Samtec为硅晶片行业提供支持,使终端用户能够将其产品目标提升到一个新的高度。
行业先锋 | 描述 | ||
---|---|---|---|
Intel® |
Intel®开发套件为工程师提供完整、高质量的设计环境。简化了设计流程,减少投放到市场所需时间。Intel®已选择Samtec高速互连方案应用于其电路板和套件中。 |
Intel和Intel标志是Intel公司或其子公司的商标。 | |
Maker Kits |
发明者、爱好者和学生组成了深受科技影响的DIY社区的中坚力量,这被称为“创客运动” (Maker Movement)。从机器人和无人机到艺术、工艺品和乐器,创客们使用各种开源电子平台开发交互式产品。 |
||
Microsemi |
Microsemi为FPGA和SoC FPGA设计提供了一系列开发套件和开发板,包括Libero SoC设计软件、电源及编程和调试工具,以便您开展下一步设计。 |
||
Xilinx |
Xilinx®及其Alliance计划成员提供行业内最为全面的FPGA开发板和设计服务,帮助开发者在各种应用需求下加快获利时效。Xilinx® |