ウェビナー:コモンモードの難問
プレゼンター:Richard Mellitz 共通モードにおける障害は、共通モードの仕様で簡単に制御できると長い間考えられてきました。実際、差動シミュレーションでは、シグナルとノイズの伝達にいくつかの共通モードが含まれている場合があります。この問題は、カード、コネクター、チップなどの分離可能なインターフェイスの仕様間で発生します。IEEE802.3およびOIF CEI規格には、これらの分離またはインターフェイスのテストポイントで測定された共通モード仕様のコレクションが含まれていることがよくあります。112 Gb/s PAM4がより一般的な場所になるにつれて、共通モードの仕様とそれらがパフォーマンスにどのような意味を持つかを調べる価値があるでしょう。何がより重要で何がそれほど重要ではないか。ディスカッションでは、共通モードの性質、歴史的観点、CMの影響を計算する手順、CM測定、そして差動シグナリングにおける共通の影響を最小限に抑えるための方法について取り上げます。