ウェビナー:パブリックCOMコードを使用する際の力学
プレゼンター:Richard Mellitz チャネルオペレーティング マージン(COM)は、散乱パラメータの測定値と構成パラメータの表から得られる、チャネルの電気的性能指数です。これらのパラメータは、スプレッドシートで機械可読形式で表すことができます。COMは、25 Gb/秒を超えるデータレートの多くのIEEEおよびOIF仕様の規範であり、IEEE標準802.3™-2018のAnnex 93Aに記載されています 。COM実装の例は、Matlab®スクリプトとして入手可能です。このプレゼンではCOMスクリプトの操作や、多くのパラメータと制御キーワードの機能の調べ方について紹介します。COMの使用例では、必要な参照パッケージをについて調べてから、ユーザーパッケージでCOMスクリプトを使用するための例と注意事項を説明します。操作は、例をスクリーン ショットで示しています。