PCI Industrial Computer Manufacturers Group

PCI Industrial Computer Manufacturers Group

Mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich Embedded Computing hat die PICMG mehr als 50 Standards veröffentlicht, die von Mitgliedern aus Hunderten von Unternehmen geschrieben wurden. PICMG-Anwendungen erstrecken sich über eine Vielzahl von Märkte, Anwendungen und Technologien, da die Grenzen für Anwendungen in den Bereichen Datenkommunikation, Telekommunikation, Mil/Aero, Industrie, Mensch-Maschine-Schnittstellen-Anwendungen und tief eingebettetes Computing verschwimmen, aber stets weiter vorangetrieben werden.

Die PICMG ist formell als PCI Industrial Computer Manufacturers Group bekannt und wurde ursprünglich in 1994 gegründet. Ihr primäres Ziel war die Ausweitung des PCI-Standards auf Nicht-Desktop-Anwendungen.

Heute haben sich die Bemühungen innerhalb der PICMG weit über den PCI-Standard hinaus ausgedehnt. Zu den wichtigsten Standardfamilien, die entwickelt wurden, gehören CompactPCI®, MicroTCA®, COM Express®, COM-HPC® und viele andere. Das PICMG-Konsortium von Unternehmen und Organisationen arbeitet weiter gemeinsam an der Entwicklung offener Standards für Hochleistungs-Telekommunikations-, Militär-, Industrie- und allgemeine Embedded-Computing-Anwendungen.

picmg Logo

COM-HPC®

com-hpc logo

Dieser Standard ist für die Koexistenz mit dem bestehenden COM Express®-Standard vorgesehen. COM-HPC® unterstützt zwei verschiedene Modultypen – einen für Hochleistungsberechnungen und einen für Embedded-Computing.

COM-HPC® verbessert das heute in COM Express Erreichbare. COM-HPC® nutzt einen neuen Highspeed-Steckverbinder, der in der Lage ist, bestehende und zukünftige Schnittstellen wie PCI Express® 4.0/5.0 und bis zu 100 Gb-Ethernet zu unterstützen.

Diese Spezifikation zielt auf Prozessoren der Serverklasse mit mittlerer bis hoher Leistung ab. COM-HPC® unterstützt auch größere Platinengrößen, um mehr Speicher unterzubringen.

MicroSAM®

MicroSAM-Logo

MicroSAM® ist ein neuer Versuch der PICMG, einen vom Mikrocontroller unabhängigen Formfaktor in Briefmarkengröße zu schaffen, um intelligente Sensoren zu ermöglichen.

Der neue Formfaktor hilft Sensorherstellern, schnell intelligente Sensoren zu entwickeln, ohne sich um die Steuerungsdomäne kümmern zu müssen. In Kombination mit der PICMG-Sensordomänen-Netzwerkarchitektur und dem Datenmodell ermöglicht MicroSAM® mit Plug-and-Play-Interoperabilität die nahtlose Integration von Sensoren in das Netzwerk.

MicroTCA®

MicroTCA-Logo

MicroTCA® ist ein modularer, offener Standard für den Aufbau hochleistungsfähiger Switched-Fabric-Computersysteme in kompakter Form. Das Herzstück bilden Standard Advanced Mezzanin-Karten, die Verarbeitungs- und I/O-Funktionen bieten.

MicroTCA-Systeme sind sowohl physisch kleiner als auch kostengünstiger als AdvancedTCA-Systeme, obwohl ihre internen Architekturen weitgehend gleich sind. MicroTCA war ursprünglich für kleinere Telekommunikationssysteme am Netzwerkrand gedacht, hat jedoch Einzug in viele Nicht-Telekommunikationsanwendungen gehalten, wobei standardisierte widerstandsfähige Versionen in Mobil-, Militär-, Telemetrie-, Datenerfassungs- und Avionikanwendungen populär geworden sind.

PICMG-Standards

Bei Fragen zur PICMG-Standardfamilie und für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:
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
For more than twenty-five years, Samtec has been engaged in developing interconnect products and supporting the standards for systems that launch into space. The first stage of Samtec’s space legacy […] The post Samtec’s Space Legacy appeared first on The Samtec Blog....
Cutting-edge data rates have received much well-deserved press in the electronics media. New 56 and 112 Gbps PAM4 systems are in operation with verified, sustainable performance, and we’re on the […] The post Integral Ground Plane For Data Rate, Power, and Processing appeared fir...
A live product demonstration from DesignCon 2023 highlights the outstanding PCIe 6.0 performance of both a Samtec Flyover® high-speed cable assembly and a Rohde & Schwarz® ZNA vector network analyzer. […] The post Rohde & Schwarz VNA Verifies Excellent PCIe 6.0 Performance Of Hig...
One of the ways we continue to hold the #1 spot for several website categories in our industry is by making it easy for customers to get in touch with us and […] The post Try This Helpful New Way to Submit Website Feedback appeared first on The Samtec Blog....
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...