NovaRay® I/O 112 GbPS PAM4 パネルマウントケーブルシステム

NovaRay® I/O 112 GbPS PAM4 パネルマウントケーブルシステム

NovaRay® I/O は Flyover® ケーブル技術を利用し、IC パッケージからパネル等まで、最大 3,584 Gbps PAM4 の総合データをルートします。


製品群概要

NovaRay® I/O は、流通している中で最上の総合データレート、3,584 Gbps PAM4 を誇り、高密度のケーブル・ツー・ケーブル・バルクヘッドパネル接続が特長です。Flyover® ケーブル技術は、情報損失を伴う PCB を超えるデータをルートし、基板レイアウトを簡素化し、シグナルリーチをボックスの内外両方に拡張します。受動電気ケーブルは、パネルにおける大きな熱負荷を防ぎ、ヒートシンクが不要であるため、貴重なパネルスペースを節約することができます。

Novaray I/O

特徴

 

  • 16 & 32 ディファレンシァル ペア構成
    • PCIe® x4 または x8 プラスサイドバンドに適応
  • Flyover® ケーブル技術を使ったケーブル・ツー・ケーブルのバルクヘッドパネル接続
  • 外部ケーブル:28 または 34 AWG Twinax
  • 内部ケーブル:34 AWG twinax
  • シングルエンドの同軸オプションも利用可能
  • 完全な外部EMIシールド
  • IP67密閉オプション(NVA3E/NVA3P)と48時間の耐塩霧性を備えた堅牢な​​​​​​​38999シェルで利用可能
  • ASICに隣接するFlyover®インターコネクト用の複数のエンド2高速コネクターオプション
pci express gen6 互換

エンド2オプション

novaray
高密度、スリムケーブル アッセンブリー
  • 8、16 または 24 のディファレンシァル ペア
  • バーティカルおよびライトアングル構成
  • 最大 28G NRZ/56G PAM4 のあらゆるシグナルプロトコルに対応
arf6 嵌合ケーブル 56 gbps
novaray
高密度アレー ケーブル アッセンブリー
  • 8~32 ディファレンシャル ペア
  • バーティカル構成
  • 最大 56G NRZ/112G PAM4 のあらゆるシグナルプロトコルに対応
arf6 嵌合ケーブル 112 gbps
novaray
低プロファイル ケーブルアッセンブリー
  • 8または16のディファレンシァル ペア
  • ライトアングル構成
  • 最大 56G NRZ/112G PAM4 のあらゆるシグナルプロトコルに対応
arf6 嵌合ケーブル 112 gbps

超低背型スキューTwinax

Samtec独自の同時押出型低損失Twinaxケーブル技術は、個別押出の誘電性Twinaxケーブルによるパフォーマンスの制限や不整合の問題を解決し、シグナルインテグリティ、バンド幅、伝達距離を向上します。

  • 28~56 Gbps以上のアプリケーションに最適
  • 信号導体間のタイトカップリング
  • 超低背型スキューTwinax < 3.5 ps/メートル
  • www.samtec.com/flyover
arc6 flyover

ダウンロード・リソース

文献

High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide

High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide

PDFをダウンロード
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide

High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide

PDFをダウンロード

技術資料

製品

NVACE

NovaRay®I/O超高性能ケーブルアッセンブリ

特徴
  • 外部仕様、ボックスケーブル外側
  • Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続
  • 最大3584 Gbps PAM4の総合データレート
  • 16および32のペア構成で112GbpsPAM4のパフォーマンス
  • PCIExpress®6。x4およびx8ペア構成iによる 0ソリューション。
  • 28 または 34​​​​​​​ AWG Twinaxケーブル; 34 AWG同軸(シングルエンドシグナリングが利用可能)
  • EMI保護のための頑丈な外部シールド
NovaRay®I/O超高性能ケーブルアッセンブリ

NVACP

NovaRay®I/O超高性能パネルマウントケーブルアッセンブリ

特徴
  • 内部仕様、ボックスケーブル内側
  • Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続
  • 最大3584 Gbps PAM4の総合データレート
  • 16および32のペア構成で112GbpsPAM4のパフォーマンス
  • PCIExpress®6。x4およびx8ペア構成iによる 0ソリューション。
  • 28 または 34​​​​​​​ AWG Twinaxケーブル; 34 AWG同軸(シングルエンドシグナリングが利用可能)
  • EMI保護のための頑丈な外部シールド
NovaRay®I/O超高性能パネルマウントケーブルアッセンブリ

NVC

NovaRay®I/Oダイキャストパネルケージ

特徴
  • 1、2 または 4 ポート構成で利用可能
  • EMIパネル保護用スプリングフィンガー
  • NVACP パネルマウントケーブルアッセンブリーとの使用に適した設計
NovaRay®I/Oダイキャストパネルケージ

NVA3E

開発中:NovaRay® I/O 堅牢な 38999 ケーブルシステム

特徴
  • Samtec NovaRay® 38999シェルの堅牢なI/Oハイデータレートケーブルシステム
  • 48時間の耐塩水噴霧性能
  • IP67防塵・防水シーリングオプション
  • 高密度16ペア、ロードマップ上の32ペア
  • Flyover® ケーブル・テクノロジーを採用した、ケーブル・ツー・パネルねじ式デザイン
  • 28または34AWGケーブル(外部)・34AWG(内部)超低背型スキューtwinax
  • ICパッケージからパネルまでの最大3,548Gbps PAM4 アグリゲートデータレートとそれ以降
開発中:NovaRay® I/O 堅牢な 38999 ケーブルシステム

NVA3P

開発中:NovaRay® I/O 堅牢な 38999 パネル実装ケーブルシステム

特徴
  • Samtec NovaRay® 38999シェルの堅牢なI/Oハイデータレートケーブルシステム
  • 48時間の耐塩水噴霧性能
  • IP67防塵・防水シーリングオプション
  • 高密度16ペア、ロードマップ上の32ペア
  • Flyover® ケーブル・テクノロジーを採用した、ケーブル・ツー・パネルねじ式デザイン
  • 28または34AWGケーブル(外部)・34AWG(内部)超低背型スキューtwinax
  • エンド2オプションには、AcceleRate®およびNovaRay®コネクタが含まれます。
  • ICパッケージからパネルまでの最大3,548Gbps PAM4 アグリゲートデータレートとそれ以降
開発中:NovaRay® I/O 堅牢な 38999 パネル実装ケーブルシステム

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....