SI-Evaluierungskits: Kabel

SI-Evaluierungskits: Kabel

Mit zunehmenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf PCBs ab. Die Highspeed-Kabelbaugruppen von Samtec vereinfachen das Leiterplattendesign und begrenzen die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hohen Datenraten. Samtec Kabelkonfektions-SI-Evaluierungskits bieten Systemdesignern und SI-Ingenieuren einfach zu nutzende Plattformen zum Testen vieler beliebter Kabelkonfektionsprodukte von Samtec.

Jedes Kit enthält Evaluierungsplattform, Kalibrierboard(s), technische Dokumentation und Testberichte. Zudem wird jedes Kit vor der Auslieferung an den Kunden von Samtecs Signalintegritätsexperten getestet und verifiziert.

SI-Evaluierungskits: Kabel

Kit-Name Beschreibung
50 GHz Bulls Eye® SI Evaluierungskit (REF-213497-01)  

SI-Testplattform zur Evaluierung von BE40A 50 GHz, Bulls Eye® zweireihiges Hochleistungs-Testsystem.

50 GHz Bulls Eye<sup>®</sup>
70 GHz Bulls Eye® SI-Evaluierungskit (REF-213864-01)  

SI-Testplattform zur Evaluierung von Samtecs BE70A 70 GHz, Bulls Eye® zweireihiges Hochleistungs-Testsystem.

70 GHz Bulls Eye® SI-Evaluierungskit
AcceleRate® Flyover® SI Evaluierungskit
(REF-203425-X.XX-XX)
(REF-212901-X.XX-XX-XX)
 

Die AcceleRate® Flyover® SI Evaluierungskits routen hochpräzise Differenzialpaare über ARF6-Produktgegenstecker und Twinax-Kabellängen und Präzisions-RF-Steckverbinderoptionen.

Flyover Ref203425
ECUE-Flyover® SI-Evaluierungskit (REF-201830-XX)  

Das ECUE-Evaluierungskit routet acht hochpräzise Differenzialpaare über UEC5-2/UCC8-Produkt-Gegenstecker und benutzergewählte Twinax-Kabellängen und 2.4 mm Präzisions-RF-Steckverbinder.

ECUE-Kit
ExaMAX® Backplane-Kabel SI Evaluierungskit
(REF-211825-XX)
 

SI-Testplattform zur Evaluierung von ExaMAX® Backplane-Kabelkonfektionen

ExaMAX-Kabel
FQSFP SI Evaluierungskit
(REF-205303-X.XX-XX)
 

SI-Testplattformen zur Charakterisierung von FQSFP-Produkt Twinax-Kabelkonfektionen mit verschiedenen End 2-Optionen.

Ref 202303 Board
FQSFP-DD SI Evaluierungskits
(REF-203424-X.XX-XX)
(REF-205605-X.XX-XX)
 

SI-Testplattformen zur Charakterisierung von FQSFP-DD-Product Twinax-Kabelkonfektionen mit verschiedenen End 2-Optionen.

Flyover Ref203424
NovaRay® Flyover® SI-Evaluierungskit (REF-213732-X.XX-01)  

SI-Testplattform zur Evaluierung von 0.80 mm-Raster NovaRay® Kabelkonfektionen.

Novaray Flyover
One of the most useful features of e-commerce sites other than actually buying things without going to a store is the ability to see what customers also purchased alongside the item you are currently viewing. This not only helps you find better-suited products to what you’re view...
One of Samtec’s key demonstrations at SC21 featured Samtec’s new PCIe® 4.0 over fiber solutions. The demo highlighted Samtec’s PCIe®-Over-Fiber FireFly™ Adapter Card (PCOA Series), developed by our partner Dolphin. The PCOA series utilizes Samtec’s PCI Express®-Over-Fiber FireFly...
According to the AKC, the #1 (best) dog breed for families is the Labrador Retriever. That’s a matter of opinion, but Labs are great dogs. What was the #1 sports play of last year? Of course, it’s debatable, but many consider it to be Jalen Suggs’ long shot with time expiring in ...
With everything going on in the world it seems like 2021 just flew by, at least it felt like that for me anyway. However as fast as it seemed to go, the Samtec Web team managed to create a lot of really cool upgrades for its users. Here is a list of some of the […] The post Here ...
Vision systems are playing a key role in the future of automotive design. Understanding and reacting to the hazards found on our roads has historically been a burden that belongs to the driver, but modern vehicles are playing a greater role than ever in keeping us safe. Vision sy...